Jeux Olympiques de Vancouver : Rexel participe à la réalisation de nombreuses infrastructures

5 minutes

25 janvier 2010

Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a participé ces dernières années à la construction de nombreuses infrastructures pour les Jeux Olympiques de Vancouver, qui vont s’ouvrir dans quelques jours.

En collaboration avec le Comité Olympique de Vancouver et plusieurs bureaux d’études, Rexel Canada a conseillé et fourni un grand nombre d’équipements électriques les plus adaptés aux nombreux chantiers* mis en construction pour l’occasion : village olympique, installations sportives, Palais des congrès, aéroport, traitement de l’eau…

Parmi ces équipements, on peut citer la mise en lumière de la Place de Remise des Médailles de Whistler, sur laquelle se concentreront toutes les caméras de télévisions et un réseau de télécommunication performant à base de fibre optique mis en place pour les visiteurs et les athlètes.
http://www.vancouver2010.com/fr/

Les deux enseignes de Rexel Canada, Westburne et Nedco, ont travaillé très en amont des projets et ont contribué à ce que cet événement sportif majeur puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

Wimbledon en 2009, Vancouver en 2010, Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande en 2011, JO de Londres en 2012… Le Groupe Rexel est plus que jamais impliqué dans les grands chantiers d’infrastructures sportives partout dans le monde. Un défi que Rexel relève au quotidien en associant la puissance de sa logistique et ses services sur mesure.

* Les projets auxquels a participé Rexel pour les JO de Vancouver :

Infrastructures sportives : matériel de télécommunication pour le centre des sports de glisse, câbles pour les canons à neige de Whistler Mountain, câbles pour la patinoire de patinage de vitesse de Richmond, équipements pour la piste de ski nordique,

Bâtiments olympiques : éclairage extérieur de la Place de Remise des Médailles de Whistler, éclairage et système de communication du Village Olympique de Whistler, câbles pour le Centre Olympique de radio et de télévision, équipements électriques pour le Village Olympique de Vancouver et le Centre international de radio et de télévision,

Autres installations et transports : éclairage de l’hôtel Cypress Mountain Day Lodge, équipements pour le Palais des congrès de Vancouver, le Centre communautaire de False Creek et la Rotonde de Squamish, travaux d’amélioration de l’aéroport, Ligne de tramway « Canada line », éclairage, centres de contrôle moteur et variateurs de vitesse pour l’usine de traitement des eaux usées et la station de compost de Whistler…